This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有2个高速振荡器的 MSP430?

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648922/msp430-with-2-high-speed-oscillators

是否有一个 MSP430器件或系列器件将 XT1和 XT2作为高速振荡器实现? 是否有详细的器件选择工具会显示此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK、不 但一些外设可以使用外部时钟源作为基准。 2个不同的高速时钟的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gerry、
    有一些器件、如 F5529、实现了2个振荡器。 1通常用于 LF osc、但它也可以驱动更高的频率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    在我对数据表的阅读中、在 F552x 系列中、XT1仅在低频模式下运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的 UART 需要特定的时钟频率、我想实现分辨率为1ms 的计时器。 UART 晶振不能为我提供这个定时器分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    定时器可以使用来自外部器件引脚的 INCLK (TASSEL)。 UART 可以使用来自外部器件引脚的 UCACLK (UCSSEL)。 什么是 UART 波特率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART 波特率为57600。 我计划将 XT2 @ 12MHz 用于 USB 和 UART。 我想使用 XT1 @ 16.384MHz 的 ACLK 和 MCLK 来在计数器模式下使用实时时钟、分辨率为1ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerry、
    您尝试使用 RTC 实现什么、为什么在该特定频率下实现?

    人们会认为、使用 TimerA 时、12MHz 足以实现1ms 的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找到了一种实现它的方法。 我正在使用计时器为 XT1生成时钟输入。 这将为我提供我正在寻找的1毫秒周期。