器件型号:eZ430-RF2500-SEH
您好!
我需要重新访问一个使用 MSP430的旧项目。 我是在多年前使用 eZ430-RF2500套件进行设计的。
当我尝试将项目下载到器件时、IAR 弹出了一条消息、指示 eZ430 USB 工具已经过时、需要更新... 现在 eZ430仿真器作为完全不同的器件出现在器件管理器中、被接受。
通过查看其他线程和帖子、我发现这是一个已知问题:IAR 以某种方式将 eZ430工具混淆为 MSP-FET430UIF、并在其中上传固件、从而使其无用。
我的工具仍然可以将代码下载到闪存、但所有 UART 和调试功能都无法正常工作。
我已经多次研究了将 FW 恢复到工具中的过程。
找到了一个 wiki、其中显示了如何对其进行重新刷写、但需要使用一个精确的 FET430UIF 编程器、这将使使用此工具的目的落空。
我认为购买 FET430UIF 目前没有什么意义,因为它是一种旧工具,而且新的更换更贵…
我还尝试了 IAR 的 updatetool.exe、但它无法识别该器件。 它不允许强制刷写、如果它无法识别工具、则不会继续。
我还下载了 CCS、MSPdebug 和 ELP 的编程器、但没有人能够对其进行重新刷写。 它们无法识别器件、即使它们会重新刷写、也会使用自己的固件、但这是针对错误的器件。 他们不让我自己提供固件
我已经知道这是这个套件早期的一个已知问题、而在过去的几年里、TI 曾经免费更换过 eZ430仿真器。
那么、有人知道有没有任何软件工具可以让我将 eZ430仿真器重新刷写回其原始固件、使其成为实际的 eZ430仿真器、而不是混淆的 FET430UIF? 因此、该工具必须"相信"它正在与 FET430UIF 通信、但允许我输入我自己的固件文件(我有 txt 文件)、并且该工具应该能够以"强制"模式对器件进行编程、即使 ID 不匹配也是如此。
感谢您就此提供的任何信息。
E.