工具/软件:Code Composer Studio
我在使用外部时钟时所做的任何操作、我似乎都无法使它正常工作。
我会得到非常奇怪的波形:
这里是我要使用的代码:
#include #include #include 静态易失性 bool sendStopCondition; 静态无符号 char * TXData; 静态 long int ByteCtr = 0; 静态易失性 uint32_t xferIndex; void i2c_init (void); uint8_t i2c_send (uint8_t iConfig_num、unsigned char i2c_addr、unsigned char * i2c_dataset );静态 I2C i2c_eConfig_unsigned char = 静态易失性 I2C EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK、 // SMCLK 时钟源 48000000、 // SMCLK = 3MHz EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE 100KBPS、//所需的 I2C 时钟 0、 //无字节计数器阈值 EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP //无自动停止 }; int main (void) { volatile uint32_t ii; MAP_WDT_A_HOLDTimer(); MAP_CS_setExternalClockSourceFrequency (32768、48000000); GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);//将 PJ.0设置为 LF 晶振的特殊输入 GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN2|GPIO_PIN3、GPIO_PRIMARY_MODULE_Function);//将 PJ.3设置为 HF 晶体的特殊输入 MAP_PCM_setCoreVoltageLevel (PCM_VCORE1); MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK0、2); MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK1、2); MAP_CS_startHFXT (false); CS_startLFXT (CS_LFXT_DRIVE3);//设置外部 LF 示波器,无旁路 //CS_initClockSignal (CS_ACLK、CS_LFXTCLK_SELECT、CS_clock_divider);//低频晶振上的 ACLK CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);高频晶体上的//MCLK //CS_initClockSignal (CS_BCLK、CS_LFXTCLK_select、CS_clock_divider);//BCLK on LF 晶振 CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);高频晶体上的//SMCLK //CS_initClockSignal (CS_HSMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);//Hf 晶振上的 HSMCLK uint32_t clk1 = CS_getSMCLK (); uint32_t clk2 = CS_getMCLK (); uint32_t clk3 = CS_getACLK (); uint32_t clk4 = CS_getBCLK (); uint32_t clk5 = CS_getDCOFrequency (); uint32_t clk6 = CS_getHSMCLK (); I2C_init(); unsigned char channel_buf[3]={0xFF}; while (1) { 对于(ii = 0;ii < 4000;i++); I2C_SEND (3、0x75、CHANNEL _Buf); } } void i2c_init (void) { MAP_GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P6、 GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7、GPIO_secondary 模块功能); MAP_GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P10、 GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3、0x00); MAP_I2C_initMaster (EUSCI_B3_base、&i2cConfig); return; } uint8_t i2c_send (uint8_t i2c_num、unsigned char i2c_addr、unsigned char * i2c_data) { MAP_I2C_setSlaveAddress (EUSCI_B3_base、i2c_addr); MAP_I2C_setMode (EUSCI_B3_base、EUSCI_B_I2C_Transmit); MAP_I2C_enableModule (EUSCI_B3_base); MAP_Interrupt_enableInterrupt (INT_EUSCIB3); while (MAP_I2C_masterIsStopSent (EUSCI_B3_base)= EUSCI_B_I2C_Sending _stop); TXData = i2c_data; MAP_I2C_masterSendSingleByteWithTimeout (EUSCI_B3_base、TXData[0]、30); MAP_I2C_DisableModule (EUSCI_B3_base); 返回0; } 使 EUSCIB3_IRQHandler (void) {无效 UINT_fast16_t 状态; STATE = MAP_I2C_getEnabledInterruptStatus (EUSCI_B3_base); MAP_I2C_clearInterruptFlag (EUSCI_B3_base、state); IF (状态和 EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT) { MAP_I2C_masterSendStart (EUSCI_B3_base); } IF (状态和 EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0) { /*检查字节计数器*/ IF (ByteCtr) { /*发送下一个数据并递减字节计数器*/ MAP_I2C_masterSendMultiByteNext (EUSCI_B3_base、* TXData++); ByteCtr --; } 其他 { MAP_I2C_masterSendMultiByteStop (EUSCI_B3_base); sendStopCondition = true; MAP_Interrupt_disableSlepOnIsrExit(); } }
如果我将 i2cConfig 变量更改为:
静态易失性 eUSCI_I2C_MasterConfig i2cConfig = { EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK、 // SMCLK 时钟源 3000000、 // SMCLK = 3MHz EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE 100KBPS、//所需的 I2C 时钟 0、 //无字节计数器阈值 EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP //无自动停止 };
并将 initClockSingals 更改为:
CS_startLFXT (CS_LFXT_DRIVE3);//设置外部 LF 示波器,无旁路 //CS_initClockSignal (CS_ACLK、CS_LFXTCLK_SELECT、CS_clock_divider);//低频晶振上的 ACLK CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);高频晶体上的//MCLK //CS_initClockSignal (CS_BCLK、CS_LFXTCLK_select、CS_clock_divider);//BCLK on LF 晶振 CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);高频晶体上的//SMCLK //CS_initClockSignal (CS_HSMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);//Hf 晶振上的 HSMCLK
然后、我得到以下波形:
如果我现在完全注释掉时钟内容:
int main (void) { volatile uint32_t ii; MAP_WDT_A_HOLDTimer(); /* MAP_CS_setExternalClockSourceFrequency (32768、48000000); GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);//将 PJ.0设置为 LF 晶振的特殊输入 GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN2|GPIO_PIN3、GPIO_PRIMARY_MODULE_Function);//将 PJ.3设置为 HF 晶体的特殊输入 MAP_PCM_setCoreVoltageLevel (PCM_VCORE1); MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK0、2); MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK1、2); MAP_CS_startHFXT (false); CS_startLFXT (CS_LFXT_DRIVE3);//设置外部 LF 示波器,无旁路 //CS_initClockSignal (CS_ACLK、CS_LFXTCLK_SELECT、CS_clock_divider);//低频晶振上的 ACLK CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);高频晶体上的//MCLK //CS_initClockSignal (CS_BCLK、CS_LFXTCLK_select、CS_clock_divider);//BCLK on LF 晶振 CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);高频晶体上的//SMCLK //CS_initClockSignal (CS_HSMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider);//Hf 晶振上的 HSMCLK * uint32_t clk1 = CS_getSMCLK (); uint32_t clk2 = CS_getMCLK (); uint32_t clk3 = CS_getACLK (); uint32_t clk4 = CS_getBCLK (); uint32_t clk5 = CS_getDCOFrequency (); uint32_t clk6 = CS_getHSMCLK (); I2C_init(); unsigned char channel_buf[3]={0xFF}; while (1) { 对于(ii = 0;ii < 4000;i++); I2C_SEND (3、0x75、CHANNEL _Buf); } }
我发现我得到的波形与上面相同、但是如果我将 i2cConfig 更改为400KBPS、那么我得到我想要的:
理想情况下、我希望以50Kbps 的速率运行(对于一些较慢的 I2C 器件)并使用外部48MHz 时钟。