This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如果超过 ADC 输入的限压、我们会遇到什么可能的问题?

Guru**** 2608395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652767/msp432p401r-if-exceed-the-limit-voltage-for-adc-input-what-possible-problems-could-we-have-here

器件型号:MSP432P401R

您好!

我的客户 检查了 ADC 输入电压超出我们规格时可能出现的问题。 他们遇到了一个问题、即三个 ADC 通道中的一个停止工作、 在运行 一段时间后无法获得正确的值。 复位可以恢复。 他们认为 、该输入信号中可能存在一些超出我们规格的电压峰值、因此他们希望了解这种情况下的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yue

    一些问题来了解该问题

    IO 电压设置为什么?
    2. ADC 的基准电压设置为什么?
    3、引脚上的偏移超出规格的类型是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我还没有进行测试、他们也在进行分析。 只需尝试了解哪种条件可以使 ADC 停止工作。 电 压超过阈值时的内部保护机制。 请向我们分享一些经验。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    有多种机制可强制器件发生故障。 由于这是特定于 IO 的、因此了解相关条件非常重要、以便我们可以检查 IO 的规格和设计是否存在故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意 MCU 模拟输入上的 ESD 保护。 这实际上会导致不可修复的损坏(或者一旦 ESD 二极管被触发、至少会导致错误的读数)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yue、
    如果未解决问题、请随时进行评论/更正。 我已经附加了一些关于 EOS/ESD 主题的额外线程。

    e2e.ti.com/.../589245
    e2e.ti.com/.../636691
    e2e.ti.com/.../589245
    e2e.ti.com/.../2311909

    此致、
    Chris