This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FW427:外部 LF 晶振驱动能力

Guru**** 2782515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652769/msp430fw427-the-external-lf-crystal-drive-capability

器件型号:MSP430FW427

您好!

客户与我一起检查  了 MSP430FW427的外部 LF 晶振驱动能力。 到目前为止、它们的 LF 晶振需要0.5uW 的驱动电平。 我们有这些数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    MSP430能够驱动此 LFXT、但它可能不是最可靠的解决方案。 更重要的因素是晶体的 ESR 和容差、您能否与客户分享有关他们打算使用的确切晶体的更多信息? 有关建议、注意事项和测试程序、请查看以下内容:

    www.ti.com/.../slaa322d.pdf
    www.ti.com/.../slaa367.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是晶体数据表。 CL 为9pf、但他们选择了10pF 负载电容器。 到目前为止,问题是他们的一些产品无法 启动,需要用镊子将晶振针短接才能使其正常工作。  请分享您对此案例的经验。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../Q13FC1350000300_5F00_FC_2D00_135-32.768KHz-9.0-_2B00_20.0_2D00_20.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 SLAA322的表3所示、70kOhm 的 ESR 和20ppm 的容差通常具有较低的评估晶体安全因数。 负载电容值是可以接受的(C1、C2 = 2*CL–2*Ctray、其中 Ctray 为2pF 至4pF)、但 LFXT 应尽可能靠近 MCU、而负载电容在另一侧。 SLAA322的第3节中介绍了这一建议、该文档的第5.4节中还提到 MSP430FW427器件的驱动能力较弱、这可能导致启动时间很长。 建议通过 XTS 切换来缓解此问题、图10中提供了一个示例。

    此致、
    Ryan