This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:确认 SPI 模式的使用

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, BOOST-DRV8711, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652103/msp430g2553-confirm-the-usage-of-spi-mode

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: BOOST-DRV8711MSP-EXP430G2DRV8711

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
当我们使用 SPI 模式时、MSP430G2553的输入(MISO)引脚是否会下拉?
如果是、请告诉我禁用它的方法吗?

当我将 USCI 模块设置为 SPI 模式时、尽管 P1REN 未设置、MISO 似乎是下拉的。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    您是否通过 PxSELx 位将引脚配置为 MISO 功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    是的、我通过 PxSELx 位配置 SPI 引脚。
    如果我使用了软件 SPI (这意味着使用的 GPIO)、则不会发生此问题。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    如何确认 MISO 始终是下拉的?

    对于硬件 SPI、MISO 值应取决于从器件的最后一个发送位。 那么、您是否在连接了从器件并正常工作的情况下测试了引脚? 我想您的软件 SPI 会将 MISO 配置为高电平、以实现理想时间、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我通过 MSP-EXP430G2和 BOOST-DRV8711确认了这一现象。
    请参阅以下帖子。
    e2e.ti.com/.../651287

    MISO 引脚将为高电平、但当该引脚通过3.3V 上拉寄存器连接到 DRV8711输出引脚时、电压为2.0V。 如果我使用了软件 SPI、则不会出现此问题。 因此、我假设 MISO 引脚启用了内部上拉电阻。

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    我找到了此问题的原因。 我在 LaunchPad 的跳线设置上出错了。

    此致。
    Kaka