This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 E2E 论坛上发布代码

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648436/posting-code-on-the-e2e-forums

在论坛上发布代码时、请使用 用于插入代码的按钮。 此按钮可格式化您的代码、以便在论坛中轻松阅读。 如果您的代码易于阅读、您可以更快地获得帮助!

如果您正在回复一篇帖子,并且需要插入代码,则可以单击“插入代码、附件等...” "答复框右下角的链接以进入高级菜单。 此菜单允许您设置文本格式并具有 按钮、以便您可以插入代码。

专业提示:首先写下您的请求/问题/回复、然后使用插入代码 按钮。 这样、您只需设置代码格式、不会意外地将原始请求放入代码框中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的建议!

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。  我找到了 以默认字体(按比例)粘贴代码。  因此、如果它仅以非比例字体显示、我必须选择代码并将字体更改为 Courier New。  似乎需要两次尝试才能使该字体更改生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    代码格式化工具在工作时非常出色。 遗憾的是、我看到了使用格式器的情况 按钮以错误的方式显示结果。 事实上,这是在另一天发生的。 在消息 e2e.ti.com/.../2399739 中、注释行与后续行联接、因此我必须使用与纯文本相同的代码发布后续消息。

    我希望您能解决这些问题、因为它们确实使信息更易于阅读。

    Anders Lindgren,IAR Systems