This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650543/microcontroller-for-oled-display

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2000

你(们)好。

我将设计一个微型 OLED 显示控制板。


有人能不能建议我一款具有以下特性的简单但可靠的微控制器:
-低功耗
-引脚数很少
-不贵
-体面(不大)的 RAM

我想使用它来驱动大约1"的单色 OLED 投射6800或8080 8位逻辑...   我认为 http://www.displayfuture.com/Display/OLED.asp 或类似产品上的 ER-OLED0.96-2。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 MSP430器件都不包含内部 OLED 驱动器、因此您需要使用外部驱动器。 根据您使用的驱动程序、您很可能需要与驱动程序进行串行连接(最可能是 SPI、但也可能是其他驱动程序)、因此这将在一定程度上确定您需要的器件。 一般而言、在寻找引脚数较小且价格低廉的器件时、我建议您首先查看 MSP430FR2000。 我不知道您认为多少 RAM "合适"、但您也可以使用 MSP430FR21xx 器件、该器件将提供更多的存储器(请记住、这些器件除了少量 RAM 外还包含 FRAM)。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    术语点:您链接的页面中的每个 OLED 板都已经具有通常称为"控制器"的板,例如 SSD1306,它处理原始屏幕的电气参数和逻辑,并为您提供定义明确的串行(SPI、I2C)和/或并行(6800/8080)接口。 您所描述的是一个 MCU (+固件)、可与 OLED"控制器"通信;遗憾的是、我不知道这方面的任何简洁术语。

    一些注意事项:
    1) 1) SSD1306可以串行和并行通信、但需要通过不同的线缆进行通信、因此请确保电路板具有您所需的线缆。 [您似乎已经这样做了。]
    2)对于并行、如果您确保 MCU 具有可用于(8位)数据总线的完整8引脚端口(例如 P2.0-P2.7)、并且没有冲突、那么您的生活将变得更加轻松。 可能会发生的情况是、您最终发现还需要 UART 等、并且唯一的引脚访问位于所选数据总线端口的中间。 这种考虑因素可能会促使您使用更大的 MCU。
    3) 3)能够一次性将全屏图像保存在存储器(SRAM/FRAM)中有一个优势。 对于较大的屏幕、这可能是不可行的、但这些单色屏幕中的一个"仅"需要128x64/8=1KB。 这可能会将您推至更大的 MCU。
    4)字体(用于文本)占用空间(闪存/FRAM)。 一定要为他们预算。 这可能会将您推至更大的 MCU。

    正如 Nathans 所说的、FR2/4系列有很多适合它们的东西、但您可能需要较高端的产品、例如 FR4133。

    [编辑:我用 goofed-- FR2433没有您需要的 I/O。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将其标记为已回答。 否则、由于不活动、该线程将很快关闭。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    非常感谢您的回复、请接受我对不能尽快回复您的道歉。
    我了解了一些 MSP430FR21xx、但现在我将详细介绍我们的项目、稍后我将回到 OLED 控制器件。
    再次感谢、我非常感谢。
    Bests、
    Andrea