您好!
我能够配置 SPI 外设、但当我发送数据时、它几乎是完美的。 随机传输会遇到垃圾数据传输-通过逻辑分析仪进行确认。 数据不会在每次完全相同的位置损坏、并且随机显示。 增加引脚的驱动强度有助于提高传输的可靠性、但仍然存在错误。
我只运行 SPI 代码、没有 HAL、没有 TI 驱动程序、只是数据表和 C。我有默认的时钟速度-我相信它大约为3MHz。
我注意到、在提高或降低传输速率时、数据传输会变得更好-静态误差、然后变得更糟。 一定要有一个甜蜜的地方。
我可以尝试哪些操作来解决这个问题?
谢谢!