This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:USB10勘误表

Guru**** 2760255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650763/msp430f5510-usb10-errata

器件型号:MSP430F5510

大家好、

请告诉我 MSP430F5510的 USB 勘误表 USB10。

变通办法中描述了什么"孤立令牌"?

据说现场测试没有问题、但由于"孤立令牌"发生的频率较低、这是否没有问题?

或者、即使 USB 总线接口出现"孤立令牌"也没有问题吗?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    本勘误表中描述的孤立令牌包是一个不属于事务的令牌包(事务中始终处于第一位的数据包类型、握手数据包之前的数据包类型、数据包等)。 这些数据包未被报告导致任何问题、无论它们发生的频率如何。 但是、正如勘误表中所述、只有当此勘误行为导致应用程序出现问题时、才应使用此权变措施。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    这是否有助于解决您的问题? 如果是、请将其标记为已回答。 如果很快没有响应、此线程将因不活动而关闭。

    此致、
    Nathan