This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651384/evm430-fr6047-msp430fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

我安装 了 EVM430-FR6047 v1.0、安装了美国设计中心 USS-1.70.00.04、并启动了 GUI、我可以进行连接。 但它说:"HID 桥接器已连接--正在等待设备"。 如果我在"Waveforms"下按"Start"、则不会发生任何情况。

谢谢

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    "HID 桥接器已连接--正在等待设备"表示 HID 桥能够连接到 MSP430FR6047,但没有串行响应。 假设您未对设计中心 GUI 软件进行任何更改、它应尝试通过 I2C 进行通信、因此请检查 J5上的3个 I2C 跳线是否已组装。 如果没有、请填充它们并重试。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J5上的3个 I2C 跳线已组装、之后我也会得到相同的响应"HID 桥已连接-正在等待器件"。 还需要做些什么?

    谢谢

    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    另一个需要检查的问题是确保电源开关(JTAG 旁边)被设定为 ezFET (中间位置)。 如果可以、请告诉我。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    将电源开关设置到 ezFET 位置是否解决了此问题? 如果是、请将其标记为已回答。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、
    很抱歉耽误我的回复、我在其他一些工作中很忙。 以上帮助有效

    谢谢、此致
    Arun