This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47177:当我不使用 DMA13#39时、"不可预测的代码执行&quot 的频率是多少?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652486/msp430f47177-how-many-the-frequency-of-unpredictable-code-execution-when-i-don-t-use-dma13-s-workaround

器件型号:MSP430F47177

我在 MSP430F47177器件勘误表 SLAZ232K www.tij.co.jp/.../slaz232k.pdf 上有关于 DMA13的问题

当我不使用该变通办法时、"不可预测的代码执行"的频率有多少?

下面是一些我想回答的示例...

 每个 DMA 传输0.123次。

每个字由 DMA 传输0.123次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于发生 DMA 中断时正在执行的 CPU 指令类型、因此行为的频率是不可定义的、因为它取决于应用程序代码。 因此、您应该遵循文档中所述的权变措施、在任何未启用 DMAONFETCH 的情况下、TI 不保证正确的 CPU/DMA 操作。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我知道问题的频率取决于我的应用程序代码。