This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:运行开箱即用演示

Guru**** 2606355 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652805/ccs-msp-exp430fr2433-running-the-out-of-box-demo

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好!

演示本身工作正常(在 MCU 上)并将所有数据发送到控制台(通过不同的串行终端进行验证)、问题出在所谓 的 MSP-EXP430FR2433 OOB GUI

这似乎是 TI Cloud Agent 应用程序的问题、因为它会反复弹出消息、提示我应该:"步骤1:下载并安装 TI Cloud Agent 应用程序"
我做过,但没有什么不同。 是否有任何方法可以启动/测试/验证上述应用程序是否已成功安装? 因为安装程序本身的用户友好性不是很好。

不能说没有浏览器应用程序我就无法生活、但要从 launchpad 中获得充分的乐趣、运行并尝试它肯定是不错的。

新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、

    您使用的是什么 Internet 浏览器? 我在 Google Chrome v63中没有遇到任何问题。 您是否正在尝试在默认或自定义位置安装 TI Cloud Agent? 您能否验证您的计算机上是否存在这些文件? 您是否曾尝试从 CCS Resource Explorer (Software -> MSP430Ware -> Development Tools -> MSP-EXP430FR2433 -> Demos)访问开箱即用体验 GUI?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我正在使用 Chrome 版本63.0.3239.108、我还尝试了最新的 Firefox、也在我的其他 PC 上尝试了。

    我已将其安装到默认位置(C:\Users\Admin)、我还尝试将其安装到本地用户(并安装到"我的文档"和"程序文件"中)、但这些都不起作用。 我的计算机上确实存在文件夹"TIC扩音器 代理"。 我还尝试从 CCS 运行它、但当我打开开箱即用体验 GUI 时、它会显示两个步骤都缺失(浏览器扩展和 TI 云应用)、 我甚至无法在嵌入到 CCS 中的浏览器中安装浏览器扩展、它根本不执行任何操作。

    很显然、我缺少了一些非常简单和直观的东西、但我无法确切地识别什么。

    P.S. 就我的 IMHO 而言:我之前已经尝试过十多种不同的 LaunchPad、所有的一切都或多或少地与简单的本地应用无缝配合。 显然、基于浏览器的应用程序旨在让生活更轻松、但对于我个人(在这个特定时刻)来说、这是我遇到开发板时遇到的最尴尬的体验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、

    出现提示时、我的计算机会在我的默认用户文件夹中正确安装 TICloudAgent 文件夹。 此问题最可能与您的操作系统、管理员权限或弹出窗口阻止程序设置有关。 您可能希望参阅 CCS 论坛、他们在其中对 TI Cloud Agent 问题有更多的经验。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试了其他一些选项、但仍然没有运气。 正如您所建议的、我将转到 CCS 论坛查看它们是否可以提供帮助。

    P.S. 这里 是 CCS 论坛的链接、基本上我需要以 admin 身份打开浏览器、一切都正常了。