This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:是否提供双路径解决方案?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649377/msp430fr6047-two-path-solution-available

器件型号:MSP430FR6047

您好!

由于 MSP430FR6047目前是一种单路径解决方案、是否有可能在下一代中实现双路径解决方案?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frederik、
    通过两条路径、您是指具有4个换能器或其他器件的解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对此也很感兴趣。
    意味着:2个上行传感器和2个下行传感器具有2个分离通道、无需使用外部多路复用器。

    此致、
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我不知道将来会支持此功能的器件。 不过、请继续关注、我们的团队一直在寻找类似这样的反馈、我会将其传递给大家。