This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8825:与 MSP430微控制器一起使用的步进电机驱动程序库

Guru**** 2606355 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, DRV8825, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648010/compiler-drv8825-stepper-motor-driver-library-to-use-along-with-msp430-microcontroller

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989ENERGIA

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用微控制器 MSP430FR6989通过 DRV8825控制3个步进电机。 我正在使用 Energia 对 MSP 进行编码。 是否有可用于通过 DRV8825驱动电机的步进库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hina、

    您可以在以下位置找到 DRV8825的工具和软件 :www.ti.com/.../toolssoftware

    有两种 TI 参考设计可展示其如何与 MSP430 MCU 配合使用。 我相信这些设计可以为您提供示例。 您还可以在每个 TI 设计的主页上获取设计文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些链接。 我有自己的 DRV8825和 MSP430原理图和电路板文件。 我需要为该组合编写 Energia 代码才能运行步进电机。 步进电机具有一定的加速度、恒定速度和减速曲线。 我必须在加速和减速期间改变 STEP 波的频率、如以下链接所述-  

    [ http://www.ti.com/lit/an/slva488a/slva488a.pdf:1230:0]

    我想知道是否有专为 DRV8825设计的步进库可以使用、而不是对基本函数进行编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hina、

    我知道、所有 DRV8825相关材料都显示在我与您共享的器件页面上。 如果找不到您的、则可能没有库。