This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:使用软件进行三相序列检测

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650503/msp430f67791-3phase-sequence-detection-using-software

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6779TIDM-THDREADING

尊敬的先生/女士:

我正在使用 MSP430F67791开发三相能量计。

我想检测 R Y B 相序反向连接。

如果以错误的顺序连接输入电源(R B Y 或 Y R B 或 B Y R)、我希望软件检测它。

我该怎么做。 请尽快

请提供此问题的样片源代码...

谢谢

Ashokkumar、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有软件来执行您需要的操作。

    但是、您必须具有 HW 才能将高压电源与低压处理器隔离。

    如果您要进行计量、则需要使用 ADC。 并对波形进行足够的采样、以获得样本下方的区域。

    如果您只对相位感兴趣、则保护处理器免受交流负极侧的影响、并使用逻辑引脚检测交流波大于0的时间。 通过3个逻辑引脚、您可以确定相位的顺序。

    这是您如何实现它的基础知识。 详细信息由学员决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我有隔离式硬件。 完成相序检测的步骤是什么。我还获得了 ADC 值并计算了相间电压。但不要完成相序检测。我的问题是如何完成相序检测。Pls 会尽快给我一些逻辑细节。。。。。。。。。。。。。。
    谢谢、
    Ashokkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在检测相位、那么检查相位何时达到峰值电压应该是一件简单的事情。 在三相系统中、您应该读取三相120度相位差。 一个相位将达到峰值、稍后另一个相位将达到峰值、稍后第三个相位将达到峰值。 这是相序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashokkumar、您好!

    请参阅 用于能源监控的总谐波失真测量参考设计 (TIDM-THDREADING)。 此设计基于 EVM430-F6779并测量相间角、这有助于确定相序、并在安装电能测量系统时防止意外换相。   更多详细信息、请参阅用户指南中的第3.2.3.1.3节。

    此致、

    James

    MSP 客户应用