This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:Timer_B TBR 在捕捉输入边沿上复位

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649947/msp430f2274-timer_b-tbr-reset-on-capture-input-edge

器件型号:MSP430F2274

是否有方法可以在 CCI2A 捕捉输入边沿上将 Timer_B TBR 计数重置为零?  SCS 延迟是可以接受的。  中断代码延迟时间不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道在任何事件上对 TBR 进行零操作的任何机制(只有 TBCLR 和 TBR=0)。 而是减去连续捕获值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您是否能够解决此问题? 我同意 Bruce 的观点、我知道的唯一方法是使用 TBCLR 位或设置 TBR=0。

    此致、
    Caleb Overbay