This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:时钟输出

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652908/msp-exp430fr6989-clock-out

器件型号:MSP-EXP430FR6989

MSP EXP430FR6989用于 SPI 通信的最大可用时钟输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据器件的数据表、SPI 主控模式下 eUSCI 模块的最大输入时钟频率为16MHz。 该输入时钟为 SPI 外设的 BRCLK 提供时钟源、然后由 UCxxBRW 寄存器中的 UCBRx 值进行调制。

    相关信息可在 用户指南 器件数据表中找到。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLAU367N           第104页

    根据本文档、DCO 时钟可被设定为一个最大值为24MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着、如果您以>16MHz 的频率运行 DCO、则必须对其进行分频以满足 eUSCI 数据表要求。 CPU (MCLK)也是如此--另请参见 SLAS789C 第5.3节+脚注(9)。 正是由于这个原因、DCO 运行速度超过16MHz 是不同寻常的(但不是听不清的)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它很清楚。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴一切都被清除了! 如果您的问题已得到解答、请继续并选择上述帖子已解决您的问题、以便我们可以关闭并记录此主题。 谢谢!

    -Matt Calvo