请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我想通过 MSP430G2553为我的应用添加一个简单的串行通信、以便从 ADC 输入发送一些测量数据。
由于低功耗非常关键、基本上我的程序一直处于 LPM3状态、只需通过 WDT 或一些外部中断来唤醒。 每1分钟、我就会从 LPM3中唤醒、读取 ADC、并希望通过串行通信(外部器件具有 UART、I2C 或 SPI 功能、因此我可以使用所有这些功能)向外部器件发送8个字节、然后再次睡眠。
我已经看到了可以使用 TA、USI、UART、SPI 或 I2C 的 UART 的示例。 您向我推荐哪一个?
此致