大家好、
通过使用2条不同的 TX 线路、是否可以在 MSP430的 RX (UART)引脚上接收数据。?
我有 MSP1、MSP2、MSP3。 MSP3是 RX、MSP1和 MSP2是发送器(UART)。 因此、MSP1和2的 TX 插孔都连接到 MSP3的 RX 引脚。 有可能吗?
如果是、那么它是如何工作的、不是、那么为什么不是?
谢谢
Anil D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
通过使用2条不同的 TX 线路、是否可以在 MSP430的 RX (UART)引脚上接收数据。?
我有 MSP1、MSP2、MSP3。 MSP3是 RX、MSP1和 MSP2是发送器(UART)。 因此、MSP1和2的 TX 插孔都连接到 MSP3的 RX 引脚。 有可能吗?
如果是、那么它是如何工作的、不是、那么为什么不是?
谢谢
Anil D.
[引用用户="Anil Dhanawade"]
器件型号: MSP430FR5969
通过使用2条不同的 TX 线路、是否可以在 MSP430的 RX (UART)引脚上接收数据。?
我有 MSP1、MSP2、MSP3。 MSP3是 RX、MSP1和 MSP2是发送器(UART)。 因此、MSP1和2的 TX 插孔都连接到 MSP3的 RX 引脚。 有可能吗?
如果是、那么它是如何工作的、不是、那么为什么不是?
[/报价]
为此、我将在运行时使用邮箱系统数据交换。 一个主器件和3个(或更多)从器件。 一次发送 double world、而不是逐字节发送。 SBW 将在目标器件上占用2条(不用于其他任何东西)线路(测试/复位)、而不占用主/从器件上的任何硬件外设。
或者 I2C、如果目标器件上有引脚可用/空闲、并且通信无法锁定总线。