通常、当通过向 JTAGSIGNATURE 和写入数据来锁定 CPU 时
BSLSIGNATURE、您仍然可以通过发出 ERASE_USER_CODE 来获取它
命令(当然包括丢失您的闪存内容)。
但是、当在中配置了复位引脚时、这似乎会失败
NMI 模式。 我在代码初始化期间使用了这些命令
之二 #SYSNMIIES、&SFRRPCR bis #SYSNMI、&SFRRPCR bis #NMIIE、SFRIE1
并锁定了两个*签名段并使用了 MSPFlasher -e ERASE_USER_CODE
使用 MSP-FET 和 SBW 接口、它刚刚告诉我、
调试接口已被锁定(当不启用 NMI 时、它工作
特性)。 幸运的是、我通过使用监控程序获得了器件
以覆盖 SFRRPCR 内容。
这是预期行为、是否在某个地方记录(我没有记录)
查找任何内容)? 如果没有、则可能符合勘误手册的要求、前提是没有其他说明
CPU 的恢复方式...