This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5341:RTC 校准需要测量 RTCCLK、并且无法在 MSP430F5341上访问

Guru**** 2782645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652659/msp430f5341-rtc-calibration-needs-to-measure-rtcclk-and-cannot-be-accessed-on-the-msp430f5341

器件型号:MSP430F5341

端口映射和标准 IO 功能不允许访问 RTCCLK 进行 RTC 校准。 ACLK 是否可用于校准 RTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

      MSP430F5x 系列中 RGZ48封装器件上没有 RTCCLK 引脚。

    是的、ACLK 可用于校准。 只需确保 RTC 由 ACLK 供源。  

    此致、