This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:在哪里可以接收到 sharp96上的消息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GRLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652727/msp430g2553-where-could-i-shaw-usci-received-message-on-sharp96

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-GRLIBMSP-EXP430G2

Shaw USCI 在?的锐度96 μ s 上收到消息的位置

在 grlib,中、仅提供如何绘制圆形、线条、像素等图片,所有图像均为常量;我需要使用 sharp96 来显示从 UART;接收到的消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muller、

    您可以使用 Graphics_drawstring 或 Graphics_drawStringCentered 函数、如 Resource Explorer 中 MSP-GRLIB 包随附的 MSP-EXP430G2_Grlib_example 所示。 但是、您需要首先将接收到的字符数组转换为字符串格式。

    此致、
    Ryan