This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Speech 识别器:识别60个字需要多少闪存

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652350/msp-speech-recognizer-how-much-flash-required-for-recognizing-60-words

器件型号:MSP-Speech 识别器
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN

你(们)好  

MSP432语音识别器可在演示中识别5个字。 我的客户想要 识别多达60个单词。 需要多少闪存? 1MB 或2MB 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于器件存储器选择是否有任何建议?
    "继续前进"、"后退"、"左转"、"右转"等字。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我将此软件称为 SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN、因为 MSP-Speech 识别器已停产。 根据用户指南的数据存储模型要求部分:

    短语模型数据以 int_least16_t 字为单位进行存储。 每个模型都需要6个字的开销加上存储模型名称所需的字数。 型号名称是一个字符串,最多包含16个 ASCII 字符,包括后缀 NULL。 模型短语数据要求该短语中每20毫秒的语音有16个字。 该应用程序负责提供用于保存模型数据的存储器、以及有关 VCD 应支持的最大模型数和最大模型大小的信息。 文件://C:/ti/simplelink_sdk_voice_detection_plugin_1_50_00_15/docs/voice_detection/users_guide_simplelink_sdk_voice_detection_plugin_1_50_00_15.html

    您可以使用提供的示例来评估需要多少内存、前提是您希望识别的所有单词都需要总的录制时间。

    此致、
    Ryan