This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:处理器发热、但电路板工作正常

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649817/msp432p401r-processor-heats-up-but-board-work-fine

器件型号:MSP432P401R

今天 我的开发板处理器已经加热,但板工作正常,为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、这是因为在其中一条输出线路上、一端强制它一条路、另一端强制它另一条路。

    例如、您可能有一个引脚接地、而您的逻辑将其作为输出、并且您正在尝试将其设为高电平。 另一种方法。您有一个引脚连接到 VCC、并尝试将其强制为低电平。 最后、您将输出连接到另一个器件的输出、一端变为高电平、另一端变为低电平。

    或者、如果您的电桥短路(或焊料桥)不是设计问题、则会导致上述问题。

    同时检查器件的电压是否在规格范围内。

    它将工作一段时间、但最终可能会放弃。 打开冷空气并查找错误时、请将其吹气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,但是当我拔下所有电线时,如果没有连接任何电线也会过热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Launchpad 吗? 它是什么颜色? 黑人容易受到这种影响(至少我的所有人都是)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 launchpad,颜色为红色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您未连接任何器件、我怀疑电路板有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    感谢您在论坛上发帖。
    如果您需要帮助、我认为您需要发布更多详细信息。

    您提到过您正在使用 MSP-EXP432p401R 版本1.2 Launchpad?
    电路板上运行的软件是什么?

    在循环通电后、它是否继续保持加热状态? 如果我不同意以下的基普顿、则可能会产生暂时的影响。
    如果您以可重复、持续的方式看到这一点、请告知我们。

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Element14订购此电路板、当我首次插入加热电源时、电路板出现故障、我打电话给元件14、告诉他们、但他们没有回应 我、这是我第一次与 TI 合作、 我对 TI 印象不深、ST 比 TI 更好、所以我更喜欢 ST 而不是 TI、因为 TI 不支持客户服务、他们只是在销售 产品。他们不知道客户满意度更重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你可以解决我的问题,请更换这个硼,如果你不能返回或更换,请给我换一个解决方案,请告诉我清楚,这样我就可以转到 ST ARM cortex -M 系列,请清除,我没有时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、
    联系 Element14、因为从他们那里购买了电路板、这绝对是正确的做法。
    电路板可能会遇到某种闩锁、从而导致发热问题。 但是,我希望在您执行电源循环时,这种情况会消失,因此您不应持续地看到这种表现。
    考虑到 LaunchPad 的数量、始终很难将问题轻松定位到单一根本原因。

    如果您有更多问题、可以离线联系我。
    我将在论坛中关闭此主题。

    -Priya