This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:初始化仿真器时出现输出错误:未找到 USB FET

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652090/ccs-msp430fr6989-output-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989MSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

目前、我使用的是 Code Composer Studio 6.2.0、我的 launchpad 是 MSP-EXP430FR6989、但我遇到了一个问题、出现了以下错误消息:  

"初始化仿真器时出错:
未找到 USB FET "  

最初、我在几周前升级 Windows 10之前没有任何问题(我认为这不是问题、因为我的其他软件运行良好)。 到目前为止、我已经完成了 CCS 重新安装并在"Device Manager (设备管理器)"中检查了 USB 控制器、但仍然相同。 此外、我无法确定我的 LaunchPad 是否被 Windows 识别。  

谢谢你。  

西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把它移至 MSP 论坛。 那里的专家会给您最好的建议。 请注意、这里是假日季、很多人都在度假、因此响应可能会延迟。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西安、

    MSP-EXP430FR6989 eZ-FET 是否在器件管理器的 COM 端口部分内枚举为应用 UART 和调试接口? 如果不是、您的 Windows 操作系统在安装正确的驱动程序时遇到问题、我建议您检查未签名的驱动程序设置并从 MSPDS 页面重新安装低级 USB 驱动程序。 您还应该尝试升级到 CCS v7.3、并在项目需要时安装较旧的编译器版本。

    此致、
    Ryan