This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:编程

Guru**** 2604975 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651954/evm430-i2040s-programming

器件型号:EVM430-I2040S
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994MSP430I2040

您好!

我将使用 EVM430I2040进行数据采集并将结果存储在 microSD 卡上。 需要配置24位 ADC、并且需要配置 SPI 模块以将评估套件与 microSD 分线板连接。 是否有任何示例程序可用于实现这些应用、或者程序需要使用可用的 API 进行开发。

此致、

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开箱即用体验代码提供了用于记录 ADC12值的 SPI SD 卡功能。 这需要为 MSP430I2040引脚和 SD24外设进行移植。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何 MSP430I2040示例?

    此致、
    Abhishek。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    我不知道。 TI 为 MSP430I2040提供了通用 SPI 和 SD24示例、您可以参考这些示例。

    此致、
    Ryan