This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:与 microSD 卡连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652217/evm430-i2040s-interfacing-with-microsd-card

器件型号:EVM430-I2040S

您好!

我想将 EVM430-I2040S 与 microSD 卡分线板相连。 我在连接方面遇到了一些问题。 在评估套件上、我找不到可连接到 microSD 卡 CS 引脚的 GPIO 引脚。 对于电源、只有一个 VDD 引脚可用于连接 eZ-FET 编程器。 请建议使用任何方法将 SD 卡的这两个引脚(CS 和 VCC)与此评估套件相连。

此致、

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adhishek、
    在此设计中、您的 SD 卡只需要两个额外的引脚、对吧?

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    此致、
    Abhishek。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、
    我想您可以移除两个 LED、然后再获得两个引脚。 也可以删除不需要的其他函数。

    此致、
    现金 Hao