This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:生成两个 PWM 信号

Guru**** 2530190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652138/msp430g2231-generation-of-two-pwm-signals

器件型号:MSP430G2231

朋友们、您好!

    我不熟悉 TI 处理器。 我已开始在 TI MSP430G2231处理器中工作。 我的目的是生成两个频率相同的 PWM 信号、但 PWM 信号的占空比可通过外部电位计独立控制。 到目前为止、我在生成一个 PWM 信号时实现了这一点。 有可能吗? 帮助我实现这一点。   

    更详细地说、当我浏览数据表时、中提到了以下引脚

P1.1 -> TA0.0

P1.2 -> TA0.1

P1.5 -> TA0.0

P1.6 ->TA0.1这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于您的目的、TA0.1承载根据计时器 A [0] CCR 1 (TACCTL1/TACCR1)生成的输出。 您可以使用 P1SEL 将计时器连接到引脚。

    与 CCR0类似。 遗憾的是、CCR0具有非常有限的 PWM 功能(参考 SLAU144J 12.2.5.1节)、没有任何有意义的 PWM。

    由于 G2231没有 CCR2 (TA0.2)、要获得2个(不同) PWM 流、您可能需要在软件中执行 PWM。

    是否需要使用 G2231?

    [编辑:添加了"(不同)"]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bruce。 不强制使用 G2231。 我可以改用 G2553吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为 G2553非常合适。 G2553是一款20引脚(与16引脚相比)器件、但例如 G2 Launchpad 具有一个20引脚插座。 (我上次选中时、G2 Launchpad 的包装盒中附带了一个 G2553。)

    这实际上会为您提供4个 PWM 通道(TA0.1/2、TA1.1/2)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Bruce。 再次感谢:)