This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否有支持 USB 高速功能和 MSP432E4的示例程序?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652139/msp432e401y-is-there-a-sample-program-that-supports-usb-high-speed-with-msp432e4

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

您好!

是否有支持 USB 高速和 MSP432E4的示例程序?
我尝试寻找 MSP432 SDK、但我不知道它是否对应于高速。

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Da、

    在最新的 SDK 中、DriverLib 版本提供高速支持、但 TI-RTOS 版本不提供。 下一个 SDK 版本将支持非 RTOS 和 TI-RTOS。

    尽管没有与 Launchpad MSP-EXP432E401Y 相同的示例、但 Launchpad 上没有 USB HS PHY。 因此、示例中仅提供 FS 模式。 您是否有已经使用 USBHS 进行设计的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    driverlib 的 nortos 示例代码是否支持 HS? 。

    但是、当前的 MSP432 Launchpad 不支持 HS。
    即使我在 Luanchpad 上运行 nortos 示例代码、HS 也不会连接、它是否会与 FS 连接?
    目前还没有电路板。
    客户正在考虑使用 HS。
    如果决定采用 MSP432、则会进行设计。
    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Da

    NORTOS 代码需要简单的一行更改、以便将 USB 配置为高速模式;将 IO 配置为将 ULPI 接口与外部 USB PHY 配合使用。

    USB 高速需要一个外部 USB PHY。 因此、如果代码更改未完成、那么 RTOS 和/或 NORTOS 的现有示例应使用内部 USB 全速 PHY。

    如果您希望立即评估相同的内容、我们可以帮助您对无 RTOS 代码的 USB FS 到外部 USB HS 转换进行更改。 但是、随着支持的推出、您可能还没有太长时间就能在 RTOS 示例中看到对 USB HS 的支持。 从评估的目的出发、模式之间的变化将保持最小、以便客户可以轻松地在两者之间进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit

    谢谢你。
    我知道了细节后、决定再次询问必要的项目。

    此致、
    da