我将其中一个 EUSCI_A 模块配置为主 SPI 接口。 在我的带 MSP432的定制板推出之前、我购买了 MSP432 LaunchPad 并开始在开发板上开发代码。 现在、我要将我的开发代码移到我的定制板上。 我的开发代码成功地将 EUSCI_B 模块配置为用作主 SPI、并使用逻辑分析仪进行验证。 我的定制板尝试使用 EUSCI_A
当我将同一代码移动到我的定制板时、请更改 EUSCI、因为定制板连接了不同的引脚、并尝试运行 SPI 外设我在 MOSI 引脚上获得输出、但没有 CLK 或 CS。 我可以通过轮询或使用中断在 MOSI 引脚上获取数据。 我已经三重检查了如何为所需引脚配置 SEL0和 SEL1寄存器。 引脚的 DIR 应由外设处理。 我还进行了测量、以确保我的 CLK 引脚未以某种方式接地。
不确定接下来要进行哪些故障排除。
感谢您的帮助!