This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:有关基准电压和计时器中断的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650958/msp430fr4133-questions-about-reference-voltage-and-timer-interrupt

器件型号:MSP430FR4133

你好。

我有两个问题。

基准电压是否因电源电压波动而变化?

当 PWM 从 TA0.1输出时、是否可以通过 TimerA0 CCR1寄存器生成中断?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keirs、

    不可以、只要 DVCC 保持在建议的工作范围内、内部1.5V 基准就不会因电源电压的波动而改变。

    2.是的、在为 TA0.1输出选择 P1.7时、仍然可以生成 Timer0_A3中断。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、