主题中讨论的其他器件:MSPDS
工具/软件:Linux
您好!
我在尝试编译 libmsp430时遇到了以下问题:
链接失败,因为它找不到 hid-libusb.o
slac460中包含的 hidapi 不会生成此文件。 看起来 hidapi 的更新版本已将此文件替换为其他文件、但又是什么?
我已经尝试链接到 hid.o、但它失败了、出现了未找到的符号。
我正在处理 openSUSE、但问了一个运行 Ubuntu 的朋友、他遇到了同样的问题。
Marko Cebokli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我在尝试编译 libmsp430时遇到了以下问题:
链接失败,因为它找不到 hid-libusb.o
slac460中包含的 hidapi 不会生成此文件。 看起来 hidapi 的更新版本已将此文件替换为其他文件、但又是什么?
我已经尝试链接到 hid.o、但它失败了、出现了未找到的符号。
我正在处理 openSUSE、但问了一个运行 Ubuntu 的朋友、他遇到了同样的问题。
Marko Cebokli
[引用用户="Marko Cebokli"]
我正在处理 openSUSE 42.3、不确定我的朋友运行的是哪个 Ubuntu、但可能是一个相当新的版本。 TI MSPDS 页面列出了受支持的 SUSE 10.3、但这是一段古老的历史。
无论如何、我下载并编译了 slac460w 自述文件中指定的 Boost 和 Hidapi 的确切版本。
但我是一名硬件人员、对所有这些编译、版本和内容不是很熟悉...
BTW、我的 SBW+闪存器(不是调试器)在不安装的情况下使用本机 OS CDC 驱动程序。 PC 端(开放源码、一个文件)可以由 FPC 编译、或者我可以提供可执行版本。它适用于我尝试过的任何 Linux:Ubuntu 从10到16、Fedora Workstation x86_64 23.10、openSUSE Leap 42.1 x86_64、CorePlus 6.4.1 (可引导 USB 记忆棒)。
您好、Zack、
我只是没有找到预编译的版本、感谢您提供的链接。
这可以解决我的编译问题。
我正在使用 MSPdebug。 现在、它可以识别 FET、但会失败
MSP430_VCC:无法设置器件 Vcc (错误= 10)
但我想从这里看、这是一个 MSPdebug 问题
谢谢、
Marko Cebokli