This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:XOSC5、6和8故障模式--需要一些有关详细信息的帮助

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651804/msp430f2617-xosc5-6-and-8-failure-mode----need-some-help-with-details

器件型号:MSP430F2617

您好!

这参考了 MSP430F2617勘误表。 它提到了以下问题 XOSC5、XOSC6和 XOSC8。

例如、下面说明了 XOSC5:

"振荡器故障电路可能无法正确检测到功能 LF 晶振故障说明低频模式下 LFXT1振荡器的振荡器故障错误检测(XTS = 0)可能无法可靠工作、导致 CPU 无法检测到故障晶振、 即 OFIFG 将不会被置位。"

关于这一点,我有以下问题:

"故障晶体"是什么意思? 这是否意味着根本没有振荡?  

如果是、这是否意味着晶体可能不会产生振荡、但 MSP 控制器没有故障检测?

由于 XOSC5而无法检测到的其它哪些晶振故障模式?

谢谢、

Manohar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manohar、您好!

    晶振出现故障意味着根本没有振荡、或者晶振以不稳定或意外频率振荡(更多信息、请参阅晶体振荡器 LFXT1数据表)。 此勘误表适用于所有形式的晶体故障模式。 如该条目所解释、MSP430可能无法识别此类事件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。