This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:关于固件更新

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964, MSP430F5437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651644/msp430f5438a-about-firmware-update

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5964MSP430F5437A

你好。

我有疑问。

是否可以在不停止器件运行的情况下使用 UART 更新固件?

固件容量将小于128 KB。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kiers、

    可以通过从软件应用程序调用0x1000地址来调用 UART BSL、但是 CPU 需要在更新期间操作 BSL 指令、然后才能复位器件或跳转到确定的 PC 位置。 这也适用于 MSP430F5437A 和 MSP430FR5964器件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Keirs"]

    我有疑问。

    是否可以在不停止器件运行的情况下使用 UART 更新固件?

    固件容量将小于128 KB。

    [/报价]

    当然、这是可能的。 但我不确定您是否可以为此找到开放源码解决方案。 类似主题...

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/319540/1112303#1112303

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    我知道。

    此致、