您好!
《电流互感器相移补偿和校准应用报告》- SLAA122 (2001年2月)的第2页上的图1显示了市电压 V、市电流 I (IN)和输出电流 I (OUT)。
I (OUT)是我们在电流互感器(CT)之后测量的电流。
根据图1、I (OUT)似乎将 I (IN)由 φ 导出。
以下段落证实了这一点。
在下一页的第2.2章中、第一段也确认了这一点、即"为了克服 CT 两端的相移问题、 输出电流可能会延迟与固有相移相同的时间、因此实际功率因数和测量功率因数都相等..."
我认为这里有某种错误。
我知道、CT 会滞后电流。
因此、图1中的图形应该像 I (OUT)滞后 I (IN)φ μ s。
第2.2章中的段落应该类似于"为了克服 CT 上的相移问题,输出电压可能会延迟与固有相移相同的时间."
我是对的吗?
谢谢你。