This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:与 SLAA122电流互感器相移补偿和校准应用报告相关的问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650997/msp430f6733-question-related-with-slaa122-current-transformer-phase-shift-compensation-and-calibration-application-report

器件型号:MSP430F6733

您好!

 《电流互感器相移补偿和校准应用报告》- SLAA122 (2001年2月)的第2页上的图1显示了市电压 V、市电流 I (IN)和输出电流 I (OUT)。

I (OUT)是我们在电流互感器(CT)之后测量的电流。

根据图1、I (OUT)似乎将 I (IN)由 φ 导出。

以下段落证实了这一点。

在下一页的第2.2章中、第一段也确认了这一点、即"为了克服 CT 两端的相移问题、 输出电流可能会延迟与固有相移相同的时间、因此实际功率因数和测量功率因数都相等..."

我认为这里有某种错误。

我知道、CT 会滞后电流。

因此、图1中的图形应该像 I (OUT)滞后 I (IN)φ μ s。

第2.2章中的段落应该类似于"为了克服 CT 上的相移问题,输出电压可能会延迟与固有相移相同的时间."

我是对的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您在这里感到困惑的原因是、图1仅显示了 CT 相位响应的一个可能情况、例如、 输出电流是超前还是滞后输入电流取决于负载是具有净正电抗还是负电抗(无论是电感还是电容)。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的关注。

    [引用 user="Nathans"]输出电流是超前还是滞后输入电流取决于负载是具有净正电抗还是负电抗(无论是电感抗还是电容抗)。

    [/报价]

    我知道、如果负载是电感负载或电容负载、则会影响电流和电压之间的关系。

    它不会影响输入电流和输出电流关系。

    但 CT 的效果不同、只是在一个方面。

    它会导致输出电流落后于输入电流。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、除了电流和电压之间的相移之外、负载是感性负载还是容性负载都可能影响输入和输出电流之间的相移。 输出电流滞后于输入电流(由于电感负载)是更常见的情况、但容性负载也会出现在 CT 中、这将导致输出电流主导输入电流。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    然后、根据您所说的内容、假设我有一个容性负载。
    我测量通过 CT 流入该负载的电流。
    例如、我使用微控制器一次测量电流的正峰值点(实际上是 I (OUT))。
    但是、流入负载的实际电流(此处为 I (IN))只有很短的时间才能达到其正峰值。
    那么、这意味着、我要测量的是真实电流的不久的将来?
    有可能吗?
    在这段很短的时间内、其他人可能会切断电缆、而实际电流 I (IN)将无法达到其正峰值。
    这种方法是否错误?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不应该真正将其视为未来的电流。 它是相同的信号(电流)、只是具有相移。 这与延时时间不完全等效。

    此致、
    Nathan