This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:是否在"空白器件&quot 上调用 BSL?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651695/msp430fr2000-is-bsl-invoked-on-blank-device

器件型号:MSP430FR2000

您好!  

有关 MSP430FR20xx 器件上 BSL 的文档似乎在很大程度上缺失。 数据表指向 slau550k (www.ti.com/.../slau550k.pdf)、但其中器件未包含在 BSL 概述(表1)中。  

在第3.3.3章(空白器件检测)中、器件未列出为包含的器件、但我是否可以信任该信息、因为该器件似乎未在文档中正确表示?

请指向正确的文档、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    我可以确认这些器件不支持空白器件检测、因为表1中的 FR413x/FR211x 器件未选中"空复位矢量调用 BSL"框。  部分3.3.3中列出的其他器件目前不支持此功能、原因是勘误表 BSL18将使用2018年发布的新器件版本进行更正。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、谢谢。 但是、请注意、该包装盒对 FR211x 有效、FR211x 不包括我的器件(FR2000)、因此文档需要更新、对吧?
    无论如何、我将假定空白器件检测不起作用、并加以解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从第7.1节中注意、MSP430FR111x 和 MSP430FR20xx 器件之间的 BSL 版本完全相同。

    此致、
    Ryan