请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 香榭丽舍
我的客户使用了 G2553、 现在正在进行小型生产。
他们发现 某些 G2553只能编程一次、而 JTAG 现在无法连接。
我们怀疑保险丝可能会意外熔断。
现在、我们的客户询问我们如何验证保险丝是否熔断。
除了 JTAG 无法连接外、如果保险丝熔断、症状是什么?
您是否会向我们展示除 官方故障分析外、如何知道 G2553保险丝是否熔断?
客户可以自行进行 X 射线分析。
是否可以通过 X 射线查看它?
如果是、您是否会向我们展示如何通过 X 射线图来查看它?
还是可以通过 TEST 引脚的电阻进行测试? 如果是、如何操作?
黄维恩