This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969 RST 引脚问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651294/msp430fr5969-msp430fr5969-rst-pin-problem

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我的电路板上有 MSP430FR5969 (请参阅随附的原理图)。

我的问题是、当我触摸 JTAG 引脚时、有时是微复位、我想避免它。

我使用 JTAG 4线对代码进行编程和调试、之后我不需要使用 RST 引脚。

我找到了此解决方案,但我不确定它是否可以正常工作,特别是我不确定是否能够重新编程 micro:

1) 1) NMIIE = 0;        //禁用 NMI 中断

2) SYSNMI= 1;       //启用 NMI (禁用 RST)

3) 3) SYSRSTRE=0;  //禁用上拉/下拉电阻器

此解决方案是否起作用? 我是否必须设置其他寄存器? 但是、如果需要、我是否能够通过 JTAG 重新编程微控制器?

谢谢你

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 SLAU320所述、SBWTDIO 线路与器件的 RST/NMI 引脚共享。 将 TEST/SBWTCK 引脚拉为高电平将启用 SBW 接口并禁用 RST/NMI/SBWTDIO 引脚的 RST/NMI 功能。 因此、即使引脚使用 NMI 模式、您也应该能够通过 SBW 对 MSP430进行重新编程。 通过使用提供的寄存器设置对 MCU 进行编程、然后重新编程以验证 SBW 访问、可以随意尝试此操作。 但是、您应该更仔细地评估接触 SBW 引脚会导致器件复位的原因、是仅来自 RST 引脚还是也会影响 VCC?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    代码运行良好、我能够对微控制器进行重新编程。
    这个问题似乎已经解决了、我现在没有复位、但我也会检查 VCC。

    谢谢你
    Riccardo