This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SUB1GHZ 网状网络:缺少 NC 钻孔文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650289/tidm-sub1ghz-mesh-network-nc-drill-file-missing

器件型号:TIDM-SUB1GHZ 网状网络

您好!
我正在尝试浏览 http://www.ti.com/tool/TIDM-SUB1GHZ-MESH-NETWORK 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、
    我已将您的问题通知 TI 设计的作者。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请您更详细地描述一下您的问题。

    BTW、该项目应与 IAR 一起运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    我正在查看为 PCB 板提供的光绘文件。 他们似乎没有 PCB 的 NC 钻头文件! 是否可以提供这些功能?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以从 CC1101_MSP430G2533.PcbDoc 文件生成它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 是否可以获得完整的项目文件夹? 我想对设计进行一些小的修改、如果没有不存在的文件、就不可能进行这些修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、此 TI 设计的代码仅以.lib 格式提供。