This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2252:帮助选择合适的处理器

Guru**** 2410180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2252, HDC1080, MSP430G2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651359/msp430g2252-help-selecting-the-right-processor

器件型号:MSP430G2252
主题中讨论的其他器件: HDC1080MSP430WAREMSP430G2121

我希望将客户从基于 Atmel 的应用程序迁移到我们的处理器之一。

首先、我需要有关选择合适处理器的帮助。 我已经预先选择了 MSP430G2252、但是应该有更好的选择。

要求如下:

  • 非常低成本的应用
  • 所需的14-20引脚封装采用 DIP/SOIC 封装
  • 需要硬件 I2C (但不重要)
  • 1个计时器、用于经常将器件从睡眠状态唤醒。
  • 1或2K 闪存

要求非常简单。 计时器中断经常用于唤醒。 这样、器件读取 HDC1080、处理数据并将其发送到 SPI 无线电。 SPI 使用空闲 I/O 进行位拆裂

其次、我想看一些裸机示例、了解如何设置寄存器以配置 I2C 硬件、计时器、数字 I/O、如果可能、还想了解一个 ADC。

非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI.com 上搜索"MSP430Ware"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用搜索功能: G2xxFR2xx

    FRAM 器件在 DIP 中不可用。 是否同时需要 DIP 和 SOIC? 如果是、您可能需要 MSP430G2121;代码示例可在"工具与软件"下找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Clemens 的器件选择、尤其是因为超值系列 FRAM 器件不包含硬件 I2C、软件解决方案占用的内存太多、且空间已经有限。 如需供将来参考、请使用 MSP430产品选择工具 :www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Ryan