请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2252 主题中讨论的其他器件: HDC1080、 MSP430WARE、 MSP430G2121
我希望将客户从基于 Atmel 的应用程序迁移到我们的处理器之一。
首先、我需要有关选择合适处理器的帮助。 我已经预先选择了 MSP430G2252、但是应该有更好的选择。
要求如下:
- 非常低成本的应用
- 所需的14-20引脚封装采用 DIP/SOIC 封装
- 需要硬件 I2C (但不重要)
- 1个计时器、用于经常将器件从睡眠状态唤醒。
- 1或2K 闪存
要求非常简单。 计时器中断经常用于唤醒。 这样、器件读取 HDC1080、处理数据并将其发送到 SPI 无线电。 SPI 使用空闲 I/O 进行位拆裂
其次、我想看一些裸机示例、了解如何设置寄存器以配置 I2C 硬件、计时器、数字 I/O、如果可能、还想了解一个 ADC。
非常感谢您的任何帮助。