This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:Energia 是否支持 MSP432E401Y MCU?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651053/msp432e401y-does-energia-supports-msp432e401y-mcu

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP432P401R

我想知道、是否有针对 MSP432E401Y MCU 的 Energia 支持?  我想构建一个基于 MQTT 和以太网的应用、以在 MSP432E401Y 系列 MCU 上构建。  我已经在 Energia 站点上进行了检查、但它仅显示 MSP432P401R 系列 MCU。  

请/insight/guidance 在这方面提供任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Prachi、

    目前正在开发对 Energia 的支持、该支持很快就会上线。 MQTT 支持预计不会在2018年3月底之前在 Energia 和 MSP432E401Y 器件上提供、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您的回复!

    基本上、我想构建一个基于以太网的 MQTT 应用。 我之前尝试过 TM4C129NCPDT、但目前 CCS 中不支持 MQTT。 那么、我所做的是、 我导入了 eclipse PAHO MQTT 库以在 CCS 中创建 MQTT 数据包、并在 TM4C129上创建了一个 TCP 客户端、该客户端将连接到 MQTT 服务器、然后将创建的 MQTT 数据包发送到服务器。尽管我在这方面部分成功。。。。。。因为我只能发布 MQTT 发送到服务器的数据,但我无法实施订阅部分,因为我没有收到该订阅的 CONNACK 数据包。 因此、我最终不得不切换到 Energia、在这里我使用了 PubSubClient 库。

    我刚刚获得了这款全新的 MSP432E401Y 系列 MCU、因此我想在此基础上构建 MQTT 堆栈、我只有已知的方法才能实现上述目标。 您能建议我采取其他方法来实现此目的吗?

    此致、
    Prachi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Prachi

    嗯、在 TM4C129x 器件中、如果没有对 MQTT 的原生支持、您已经取得了相当大的进展。 但是、我们不提供任何临时版本、因为 MQTT 客户端正在 SDK 框架中进行开发/测试、这将帮助您开发示例、而不是尝试使服务正常工作。 我建议等待一段时间、以便我们能够增强 MQTT 的 SDK