This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-F2013:在 Windows 10上使用 IAR Workbench 调试 MSP430F2013

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647021/ez430-f2013-debug-msp430f2013-using-iar-workbench-on-windows-10

器件型号:eZ430-F2013

我遇到与 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/624517#pi316701filter=answers&pi316701scroll=false 相同的错误。 根据 Windows 设备管理器、驱动程序已是最新的。 但是、它没有帮助。

SAT 2017年12月2日23:31:04:IAR Embedded Workbench 7.11.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin\430proc.dll)
SAT 2017年12月2日23:31:04:使用许可证:独立许可证-用于德州仪器 MSP430的 IAR Embedded Workbench、8K KickStart Edition 7.11
SAT 2017年12月2日23:31:04:固件版本1.0.2.0
SAT 2017年12月2日23:31:04:接口 dll 版本2.4.9.1
SAT Dec 02,2017 23:31:04:无效参数:(配置),MODE = 0xe,值= 0
SAT 2017年12月02日23:31:05:无效参数:(RegisterMessageCallback)
SAT 2017年12月2日23:31:05:IAR Embedded Workbench 7.11.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin\430proc.dll)

这些都是调试消息。 非常感谢您的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 eZ430-F2013插入启用 USB 3.0的端口? 较旧的硬件与 USB 3.0不兼容、因此该器件应与 USB 2.0端口配合使用。

    根据您发布的调试消息、IAR 似乎也没有使用接口 dll 的最新版本。  要获取最新版本、请访问此 链接 并下载页面底部的最新 dll。 从下载的 zip 文件中、将 MSP430.dll 复制到"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin"

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够更新接口 dll 以查看这是否有助于解决此问题?

    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程。