工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我遇到的问题与 此处所述的相同、配置也相同:
它被标记为已解决且已锁定、但问题未解决。
正在打开或保持反向通道 COM 端口、其他软件无法将其打开。 内部 CCS 终端也是如此。
如果我之前使用该端口关闭 CCS 和任何其他软件、然后拔下/重新插入调试器 USB 电缆、然后打开任何终端程序、有时它会连接、我可以 使用反向通道 COM 启动 CCS 和调试 MSP432程序。
当外部终端程序(Teraterm )暂停反向通道端口后、CCS 就无法拥有该特定端口、因此看起来很不错。
当计算机休眠时、所有的地狱都再次松动、这是一种让系统准备进入工作状态的垃圾射击...直到下一次计算机睡眠为止。
请勿关闭、锁定或将此主题标记为已解决(如果未解决)!
谢谢。
瑞吉斯