This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5987:将 msp430fr5738迁移到 msp430fr5987。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR58891, MSP430FR5738, MSP430FR5987, MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651102/ccs-msp430fr5987-migrating-msp430fr5738-to-a-msp430fr5987

器件型号:MSP430FR5987
主题中讨论的其他器件:MSP430FR58891MSP430FR5738MSP430F2272

工具/软件:Code Composer Studio

我需要将为 msp430fr5738编写的"C"代码迁移到 msp430fr5987。 寻求建议。 我在"Properties>CCS General"选项卡中看到需要对 Variant 和 Linker 命令文件进行的更改。 我已经学习了《MSP430fr58xx 59xx 系列用户指南》SLAU367、尤其是有关时钟、GPIO、eUSCI 的内容。 这是我必须迁移 MSP430的第二个项目。 最后一个是 MSP430f2272到 MSP430fr58891。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎已经考虑了大多数注意事项、FR57xx/FR59xx 系列具有非常相似的架构、因此与 F2xx 到 FR5xx 的迁移相比、不需要太多的更改。 您将通过移动到诸如 RTC_C、CRC16/32、Comp_E、ADC12_B 和 REF_A 的较新芯片来更新外设、 以及添加的 AES256、ESI、HFXT 和 GPIO 端口。 您具体在寻找什么? 目前是否存在您无法找到解决方案的任何项目问题或错误?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在所有设计中实现一个处理器的标准化。