大家好、
我使用的是 MSP430FR5969。 我听说无需使用硬件、我就可以在 MSP430中测试 SPI/I2C 通信。 我想这种方法的名称是位拆裂。 那么、这个假设是正确的吗?
另一个困惑是位拆裂与软件 SPI/I2C 相同或不同。 什么是软件 SPI/I2C。
我想了解更多有关它的信息。 如何使用控制器执行。 我只是从理论上学习、但我不知道它在没有硬件的情况下是如何工作的。 我有使用硬件编码、但没有硬件。
谢谢
Anil D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用的是 MSP430FR5969。 我听说无需使用硬件、我就可以在 MSP430中测试 SPI/I2C 通信。 我想这种方法的名称是位拆裂。 那么、这个假设是正确的吗?
另一个困惑是位拆裂与软件 SPI/I2C 相同或不同。 什么是软件 SPI/I2C。
我想了解更多有关它的信息。 如何使用控制器执行。 我只是从理论上学习、但我不知道它在没有硬件的情况下是如何工作的。 我有使用硬件编码、但没有硬件。
谢谢
Anil D.
您好、Ryan、
我理解的是、根据您的评论、如果微控制器没有用于 SPI/I2C 的端口、那么我们需要手动为其分配 GPIO 引脚。 并使软件支持通信。
默认情况下不会产生时钟、通过使用软件、我需要在 GPIO 引脚上生成时钟。
控制器一样。 该控制器也没有内置 SPI 引脚。
我是对的吗?
请参阅我 为8051 I2C 通信创建的链接代码。
那么、这是唯一的位拆裂方法?
谢谢
Anil D.
e2e.ti.com/.../bit-banging.pdf
您好 Jeff、
我在 SPI/I2C 上编写了一个关于位拆裂的文档。 根据我的理解、我做了这个。
请仔细查看。 这对未来的每个人都很有帮助。
谢谢
Anil D.