This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:SPI 是否可以使用 DAM 将 RX 数据存储到 FRAM 部分?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650636/msp430fr6989-can-spi-using-dam-to-store-the-rx-data-into-fram-section

器件型号:MSP430FR6989

您好!

主机处理器 每18ms 通过 SPI I/F 将2048字节的数据输出到我的 MSP430FR6989,因此 RAM 大小不足以存储来自主机的数据。

我的问题是、如果使用 DMA、它是否可以分配到 FRAM 部分来存储 RX 数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您应该能够使用 DMA 执行此操作。

    此致、
    Nathan