This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y - TM4C129ENCPDT 的引脚对引脚替代产品

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCPDT, CC3120, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649421/msp432e401y-msp432e401y---pin-to-pin-replacement-for-tm4c129encpdt

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTTM4C129ENCPDTMSPWARECC3120

先生们:

我通常活跃在 TM4C 论坛中、但我的第一个商业项目实际上是 MSP430的... 现在似乎是"回来" MSP 社区的时候了!

我们的几个项目使用 TM4C1294NCPDT、以及更高版本的冷冻小瓶等效 TM4C129ENCPDT。 本周在购买1294芯片时遇到困难、并且已经听说过新的120MHz MSP、我决定更深入地研究这种可能性。

嗯、看起来 IC 完全是同一产品。 它们引脚对引脚兼容、每个引脚的多路复用选项相同(就我对两个数据表进行比较而言)、所有外设都相同、存储器相同... 鉴于 MSP432封装的温度范围为-40°C 至+105°C、它实际上与 TM4C 器件上的 T3后缀相关("最佳"产品系列)、并且比其常规温度版本更便宜。

是否有人可以确认它确实是同一件事? 我已经订购了一些样片、还有一个 launchpad 来尝试一下、但显然这只是为新的家庭编译项目、并且是一件事! 我想知道 MSPWare 的语法是否与 TivaWare 相同? 欢迎您提出任何意见和建议!

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺


    感谢您在论坛上发帖。
    这些系列之间的主要区别在于 MSP432E 属于 SimpleLink 系列微控制器。
    MSP432E4器件由通用内核 SDK 基础实现、可在 SimpleLink 系列(MSP432P4、CC2640R2、CC3220、CC3120器件)中的所有 MCU 之间移植。 MSP432E4 SDK 提供了一组称为 TI 驱动程序的功能驱动程序、可最大限度地减少对驱动程序库等低级抽象层的需求。

    对于使用 MSP432E4器件的任何人、我们建议仅使用 MSP432E4 SDK、而不使用其他(不受支持)软件包。
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432E4-SDK

    从引脚分配的角度来看、是的、MSP432E4和 TM4C129ENCPDT 是引脚对引脚兼容的。

    请注意、TM4C129 MCU 与 SimpleLink MCU 系列不兼容、也不提供无线连接兼容性。

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    自上次通信以来很长的一段时间。 除了 Priya 提到的内容外、没有适用于 MSP432E4x 器件的 MSPWare 或 TivaWare。 尽管为 MSP432E4x 器件提供了外设 driverlib、但强烈建议使用 TI 驱动程序进行代码开发
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    非常感谢您的回复!
    如果您想进一步解释一下"无线连接兼容性"的含义、我将不胜感激、因为我注意到 MSP432E401Y 中没有与无线电通信相关的物理硬件/外设。
    (有一点不好、但我想知道为 TM4C 编译的.bin 是否会在该芯片上运行?)
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit、

    确实很长的时间! 你似乎已经"抛弃了老水手",想要更多的温水! 希望您能对新挑战充满乐趣!

    感谢您的评论。 我下载了 TI 驱动程序包、以查看我的432E4 Launchpad 未送达。 driverlib 似乎与 xxxWare 使用的内容完全相同、甚至共享相同的宏参数等等... 这将简化旧代码的移植。 另一方面、"建议的"新 SDK 完全基于 RTOS -对吧? -而且在这里运行的时间不会太长(也许我们可以更长时间地粘附 NoRTOS 框架模块...)。

    谢谢

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruno、

    SDK 提供了使用 RTOS 或非 RTOS 与 TI 驱动程序方法的选项。 这将使基于底层存储器占用空间的代码移植更轻松、并为 SimpleLink 系列 MCU 的代码开发提供通用框架
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺
    我对"扩展无线功能"的评价是在产品系列层面。
    我们现在介绍了如何在跨有线和无线器件扩展的 SL 生态系统中的所有器件之间使用奇异 SDK。
    当使用 TI 驱动程序层开发代码时、您可以在有线和无线器件之间实现100%的代码可移植性。
    请访问 www.ti.com/simplelink 以了解更多信息....

    正确的方法是、我们不会向 E4器件添加任何无线电外设。

    关于"关闭主题"问题、我们不推荐它。 )

    -Priya